DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-03

Prueba del dispositivo individual

IMPORTANTE:
  • Pruebe el dispositivo una vez al mes para garantizar un funcionamiento correcto.

  • Si el detector de humo está instalado en una casa móvil, haga una prueba semanal y antes de cada viaje.

Pulse el botón de prueba/silencio de cada dispositivo durante más de 3 s hasta que se desactive una alarma. Si la alarma no se apaga, la batería está baja o puede haber otros problemas técnicos. Consulte la sección Resolución de problemas relacionados con el detector de humo inalámbrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?