DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Décalage de la température de sonde de plancher

À l’aide de l’application Wiser Home, l’option Décalage de la sonde de plancher vous permet d’étalonner la sonde de plancher pour qu’elle corresponde à la température réelle mesurée par un dispositif externe.
Pour décaler la sonde de plancher :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Dispositifs > Chauffage > Actionneur de chauffage électrique > Décalage de la sonde de plancher (A) et sélectionnez la température requise pour le décalage pour correspondre à la température réelle.
  3. Appuyez sur OK.
    NOTE:
    • La plage de température autorisée pour décaler la sonde de plancher est comprise entre
      9 °C et -9 °C.

    • La température au sol indique la température finale au sol, y compris tout décalage appliqué.

    SUGGESTION: Il n’est pas nécessaire de décaler la sonde de plancher si la température au sol mesurée par la sonde de plancher et un dispositif externe sont identiques. Vous pouvez la régler sur 0 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?