DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-06

Exemple d’automatisme

Cette démonstration montre comment créer un automatisme pour activer le chauffage à la température souhaitée (point de consigne) de 20 °C lorsque la température est inférieure à 18 °C.
NOTE: Il est obligatoire de créer deux automatismes :
  • Commencez par activer le chauffage à la température souhaitée de 20 °C lorsque la température ambiante est de 18 °C ou inférieure.

  • Désactivez ensuite le chauffage lorsque la température ambiante est de 25 °C ou supérieure.


Le chauffage de la pièce ne s’éteint pas automatiquement tant que vous n’avez pas créé un autre automatisme.
  1. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d’état d’un appareil > Capteur de température / d’humidité > Température.
  3. Réglez la température à 18 °C (A) et la condition à moins de (B), puis appuyez sur Enregistrer.
  4. Lisez les informations et cliquez sur OK.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Chauffage > Consigne. Réglez la température à 20 °C (C), puis appuyez sur Enregistrer.
  6. Lisez les informations et cliquez sur OK.
  7. Saisissez le nom de l’automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  8. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes enregistrés dans l’onglet Automatismes à l’aide de (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?