DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Renommer le dispositif

Vous pouvez renommer le dispositif à l’aide de l’application Wiser Home.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Dispositifs > Chauffage > Actionneur de chauffage électrique > Nom (A) pour renommer e dispositif.
    NOTE: Le Type et l’icône (B) sont affectés automatiquement, selon que vous avez des radiateurs électriques ou du chauffage au sol. Vous ne pourrez l’afficher qu’une fois l’appairage terminé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?