DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

L'actionneur affiche « Hors ligne » dans l’application ou la LED clignote ou reste allumée en rouge.

  1. Signal faible ou inexistant entre la passerelle Wiser et le relais.

  2. L'actionneur fonctionne en mode dégradé.

  1. Vérifiez que la passerelle est en ligne.

  2. Vérifiez l’intensité du signal.

Le relais clignote en vert.

Le chauffage d’urgence est activé.

Appuyez sur le bouton pour annuler la fonction de chauffage d’urgence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?