DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Réglage de la commande du dispositif

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez contrôler les radiateurs électriques ou le chauffage électrique au sol en sélectionnant le relais ou le fil pilote.
Pour régler le contrôle du relais :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Dispositifs > Chauffage > Actionneur de chauffage électrique > Type de Contrôle (A) et sélectionnez Relais ou Fil pilote.
  3. Appuyez sur OK (B).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?