DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Installation de l’appareil

Reportez-vous aux Instructions d’installation fournies avec ce produit.
Voir instructions d'installation.

Choix de l'emplacement approprié pour l'installation :

Positionnement du dispositif

Le relais doit être installé en dessous ou sur le côté de toute source de chaleur. Il ne doit pas être installé derrière ou au-dessus d’un chauffage mural.

Préparation de la surface de montage

SUGGESTION: il est possible de retirer les languettes de séparation pour obtenir 4 trous de montage supplémentaires et 2 trous plus grands pour l’entrée des câbles du revêtement arrière.

Installation du capteur de sol

Il est important que la sonde de plancher soit installée à l’emplacement correct afin de relever la température précise au sol.

  • Le capteur de température de sol doit se trouver à 1 m du bord du sol, à mi-chemin entre les tuyaux.

  • Assurez-vous que le capteur n'est pas installé au-dessus des tuyaux de chauffage.

  • Assemblez le câble du capteur dans un conduit en plastique d'un diamètre intérieur d'au moins 16 mm.

  • Fixez de l’adhésif à l’extrémité du conduit, faites une entaille dans l’adhésif de manière à ce que la condensation puisse sortir du conduit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?