DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Einstellen des oberen/unteren Grenzwerts für den Bodensensor

Mit der Wiser Home App können Sie die elektrische Fußbodenheizung ein- oder ausschalten, indem Sie eine Unter-/Obergrenze für die Temperatur festlegen. So können Sie die Fußbodentemperatur innerhalb der eingestellten Grenzwerte halten.
So legen Sie die Temperaturgrenze des Bodensensors fest:
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > 16A Relais.
  3. Tippen Sie auf Oberer Grenzwert Bodensensor/ Unterer Grenzwert Bodensensor (A) und stellen Sie den oberen/unteren Temperaturgrenzwert ein.
    HINWEIS:
    • Der obere Grenzbereich liegt zwischen 5°C und 40°C.

    • Der untere Grenzbereich liegt zwischen 4°C und 39°C.

  4. Tippen Sie auf OK.
    VORSCHLAG: Sie können deaktiviert auswählen, wenn die Einstellung des Grenzwerts für den Bodensensor nicht erforderlich ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?