Gerät mit dem Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf
.
- Tippen Sie auf und tippen Sie auf Heizung > .
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie dann auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf Weiter, drücken Sie die Set-Taste, bis die LED grün/gelb blinkt.
- Wählen Sie auf der Seite Einrichtung des 16A Relais den Steuerungstyp Relais oder Pilot Wire aus.
- Tippen Sie auf Weiter, um den Namen
des Relais einzugeben und einem neuen oder vorhandenen Raum zuzuweisen,
und tippen Sie auf Eingeben.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind. -