DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

LED-Anzeigen

Normale Verwendung

Status

Benutzerinteraktion

Beschreibung

Eingeschaltet

Blinkt orange

In Verbindung mit dem WLAN-Gateway

 

Aus: Heizung dauerhaft aus

Grün: Heizung ein

Kopplung läuft

Blinkt abwechselnd orange und grün

Nicht gekoppelt

Aus: Heizung aus

Leuchtet orange: Heizung ein

Eingeschränkter Modus
(keine Verbindung zum Thermostat oder zum Gateway)

Blinkt rot: Heizung aus

Leuchtet rot: Heizung ein

Manueller Test / Erzwingen

Blinkt grün: Heizung ein durch Erzwingen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?