DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Umbenennen des Geräts

Sie können das Gerät mit der Wiser Home App umbenennen.
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > 16A Relais > Name (A), um das Gerät umzubenennen.
    HINWEIS: Der Typ und das Symbol (B) werden automatisch zugewiesen, je nachdem, ob Sie über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung verfügen. Sie können dies erst anzeigen, nachdem die Kopplung abgeschlossen ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?