DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Auswählen des Bodensensors

Mit der Wiser Home App können Sie den Typ des Bodensensors auswählen, den Sie bei Verwendung einer elektrischen Fußbodenheizung installiert haben. Der Bodensensor misst die Bodentemperatur und wird in der App angezeigt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie Relais als Steuerungstyp ausgewählt haben.

GEFAHR
GEFAHR EINER TÖDLICHEN VERLETZUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
Das Gerät ist kein SELV-Gerät (Safety Extra Low Voltage). Die Sensorleitungen befinden sich auf der Netzleitung (230VAC).
  • Ausschließlich Sensoren mit entsprechender Isolationsleistung verwenden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

So wählen Sie den Bodensensor:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > 16A Relais > Bodensensor (A) und wählen Sie den Sensor aus der Liste aus.
    • NTC 10K

    • NTC 12K

    • NTC 15K

    • NTC 33K

    • NTC 47K

    HINWEIS: Standardmäßig ist Nicht montiert ausgewählt.
  3. Tippen Sie auf OK.

    Nach dem Auswählen des Bodensensors erscheinen neue Optionen (B) in der App.

    • Bodentemperatur - Zeigt die vom Bodensensor gemessene Temperatur des Bodens an.

    • Bodensensor-Offset - Ermöglicht die Kalibrierung des Bodensensors entsprechend der tatsächlichen Temperatur des Bodens.

    • Oberer Grenzwert Bodensensor - Der obere Grenzwert wird so eingestellt, dass die Bodentemperatur unter dem eingestellten Grenzwert bleibt.

    • Unterer Grenzwert Bodensensor - Der untere Grenzwert wird so eingestellt, dass die Bodentemperatur über dem eingestellten Grenzwert bleibt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?