DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie das Relais aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie das Relais:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > 16A Relais > Identifizieren (A), um das Relais umzubenennen.
    HINWEIS:
    • Mit dieser Funktion blinkt die Relais-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können.

    • Die Relais-LED blinkt weiter, bis Sie auf OK tippen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?