DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Einstellen des Offsets für den Bodensensor

Mit der Option Fußbodensensor Offset der Wiser Home App können Sie den Bodensensor kalibrieren, um die tatsächliche Temperatur, die von einem externen Gerät gemessen wird, abzugleichen.
So stellen Sie den Offset des Bodensensors ein:
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > 16A Relais > Fußbodensensor Offset (A) und wählen Sie den erforderlichen Temperatur-Offset zum Abgleich mit der tatsächlichen Temperatur.
  3. Tippen Sie auf OK.
    HINWEIS:
    • Der zulässige Temperaturbereich für den Offset des Bodensensors beträgt
      9°C bis -9°C.

    • Als Fußbodentemperatur wird die Endtemperatur des Bodens einschließlich des gegebenenfalls angewandten Offsets angezeigt.

    VORSCHLAG: Ein Offset für den Bodensensor ist nicht erforderlich, wenn die vom Bodensensor und einem externen Gerät gemessene Temperatur gleich ist. Sie können ihn auf 0°C einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?