DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Informationen zum Dokument

Geltungsbereich des Dokuments

Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung des Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung, das für die Steuerung von Elektroheizungen oder Fußbodenheizungen über Ein/Aus- oder Steuerdrahtbefehle konzipiert ist. Es wird erklärt, wie man das Relais mit dem Wiser Hub koppelt, Steuerungstypen konfiguriert, Räume zuweist und kompatible Bodensensoren auswählt. Über die Wiser Home App können Nutzer die Temperatur einstellen, Momente und Automatisierungen erstellen und den Energieverbrauch überwachen. Der Leitfaden enthält Optionen für die Notheizung, LED-Anzeigen und Schritte zur Fehlerbehebung sowie technische Spezifikationen und die Integration mit Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Gültigkeitshinweis

Die Kenndaten der in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den auf www.se.com verfügbaren Kenndaten. Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie zur kontinuierlichen Verbesserung überarbeiten wir den Inhalt im Laufe der Zeit ggf., um Klarheit und Genauigkeit zu verbessern. Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Eigenschaften in diesem Dokument und den Eigenschaften auf www.se.com feststellen, sollten Sie sich auf www.se.com berufen, um die neuesten Informationen zu enthalten.

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
  • Anschluss an Installationsnetze
  • Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
  • Verlegung von Elektroleitungen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
GEFAHR EINER TÖDLICHEN VERLETZUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
Am Ausgang liegt eventuell auch Strom an, wenn der Verbraucher ausgeschaltet ist.
Das Gerät über die Zylindersicherung im eingehenden Stromkreis von der Stromversorgung trennen, bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS
Gefahr VON LEITUNGSSCHÄDEN
  • Für Installationen mit einer Last von 16 A und mindestens 2,5 mm² sollte ein Leiter verwendet werden.
  • Beim Einsetzen der Leiter in die Anschlussleisten die Schrauben festziehen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS
Bedienen Sie das Produkt immer entsprechend den angegebenen technischen Daten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit

In den letzten Jahren hat sich durch die wachsende Anzahl an vernetzten Maschinen und Produktionsanlagen das Potenzial für Cyberbedrohungen wie unbefugter Zugriff, Datenverletzungen und Betriebsunterbrechungen entsprechend erhöht. Sie müssen daher alle möglichen Maßnahmen zur Cybersicherheit in Betracht ziehen, um Anlagen und Systeme vor solchen Bedrohungen zu schützen.

Um die Sicherheit und den Schutz Ihrer Schneider Electric-Produkte zu gewährleisten, ist es in Ihrem Interesse, die Best Practices für die Cybersicherheit umzusetzen, die im Dokument Cybersecurity Best Practices beschrieben sind.

Schneider Electric bietet zusätzliche Informationen und Unterstützung:

Umgebungsdaten

Finden Sie umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärungen und REACH-Deklarationen sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOLI) und vieles mehr zum Herunterladen.


https://www.se.com/myschneider

Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

Verfügbare Sprachen des Dokuments

Das Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  • Englisch

  • Deutsch

  • Spanisch

  • Portugiesisch

  • Französisch

  • Dänisch

  • Schwedisch

  • Finnisch

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

In diesem Handbuch wird auf System- und Markennamen verwiesen, die Marken der jeweiligen Eigentümer sind.
  • Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
  • Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
  • Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
  • Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
  • Amazon Alexa™ ist eine Marke von AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.
  • Google Home™ ist eine Marke von Google INC.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?