DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Fonctionnement d’une commande de volet roulant

Vous pouvez utiliser le contrôle des nuances à l’aide du commutateur sans fil.
  • Appuyez longuement sur le commutateur sans fil (> 0,5 s) pour déplacer le contrôle des volets vers le haut ou vers le bas.

    • Appuyez pour ouvrir la commande de volet roulant (A)

    • Appuyez pour fermer la commande de volet roulant (B)

  • Appuyez brièvement sur le haut ou le bas du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour arrêter la commande du volet en mouvement (C).

  • Appuyez brièvement sur le haut ou le bas du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour régler la position des lames (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?