Calibrage du volet avec l’application Wiser
-
Il est nécessaire de sélectionner le type d’appareil et de définir la durée d’ouverture/fermeture avant de procéder au calibrage des volets. Reportez-vous à Sélection du type d'appareil et Réglage de la durée configurée.
-
Ne pas utiliser le volet manuellement ni sur l’application pendant le calibrage pour éviter toute interruption.
-
Suivre la procédure de calibrage des volets en fonction du type d’appareil: Volet ou Volet avec lames inclinables.
Volet
-
Après avoir défini la durée d'ouverture/fermeture, accédez à l'onglet Contrôle, et appuyez sur Tous les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve l'appareil.
-
Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le bas pour régler le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (A).
Le volet s’ouvre complètement, puis atteint la position souhaitée réglée à l’étape2. Le volet est maintenant calibré.
Volet avec lames inclinables
-
Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil.
-
Sur l’écran de contrôle de l’appareil, dans l’onglet Position, faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le bas pour définir le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (A).
-
Appuyez sur Inclinaison des lames, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour définir le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (B) en fonction de l’une des positions d’inclinaison suivantes:
-
Horizontal
-
Incliné
-
Vertical
-