DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Sélection du type d’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez modifier le type d’appareil en fonction de vos besoins.
NOTE: Le type d’appareil a été sélectionné comme Volet lors de l’appairage avec la Passerelle Wiser. Vous pouvez changer le type d’appareil en Volet avec lames inclinables s’il a une fonction inclinaison.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Volets > Micromodule Volet.
  3. Appuyez sur (A) et sélectionnez un type d'appareil.
  4. Si le type d’appareil est sélectionné comme Volet avec lames inclinables, appuyez sur (B) et sélectionnez un type de lames (C).
  5. Appuyez sur Enregistrer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?