DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Tilsluttet lysstyring

Du kan indstille kommandoer til at tænde/slukke og skrue op/ned for lyset med trykknapkontakten.
  1. Vælg Tilsluttet lysstyring i rullemenuen.
  2. Tryk på den indstilling, du vil konfigurere.
    • Tænd/sluk, skru op/ned: Lyset kan tændes/slukkes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan øges/mindskes ved at trykke på trykknappen og holde den nede.
    • Tænd, skru op: Lyset kan tændes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan øges ved at trykke på trykknappen og holde den nede.
    • Sluk, skru ned: Lyset kan slukkes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan mindskes ved at trykke på trykknappen og holde den nede.
  3. Tryk på Gem, når indstillingen er valgt.
    VIGTIG:
    • Hvis du har konfigureret en trykknap med optionen Tænd, skru op, kan du også bruge den til både at tænde lyset og øge lysstyrken. Men for at slukke lyset og mindske lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknap med optionen Sluk, skru ned, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.

    • Hvis du har konfigureret en trykknap med optionen Sluk, skru ned, kan du også bruge den til både at slukke lyset og mindske lysstyrken. Men for at tænde lyset og øge lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknap med optionen Tænd, skru op, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?