Parring af to lysdæmpere
- 
                     
Du kan betjene 2 lysdæmpere uden behov for en trådløs kontakt som en del af Quick Home Connect.
 - 
                     
En eller flere lysdæmpere skal tilsluttes til en mekanisk 2-kanals trykknap. Se nedenstående ledningsdiagram.
 - 
                     
Du skal indstille begge lysdæmpere på parringstilstand samtidigt. Parringstilstand er aktiv i ca. et minut.
 
  FARE | 
               
|---|
| 
                      FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER 
                     Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation
                        kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal
                        kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder: 
                     - Tilslutning til installationsnetværk. 
                     - Tilslutning af forskellige elektriske enheder. 
                     - Trækning af elektriske kabler. 
                     Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal
                        ledningsføring. 
                     Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
                        overholdes. 
                   | 
               
  FARE | 
               
|---|
| 
                      FARE FOR ELEKTRISK STØD 
                     - Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke
                        kommer i kontakt med de metalliske dele på en enhed, der er installeret
                        på samme sted. 
                     - Kortslut ikke udgangene med neutral. 
                     Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
                        overholdes. 
                   | 
               
Scenarie 1: Lysdæmper-1 er
               tilsluttet til en mekanisk 2-kanals trykknap og lysdæmper-2 ikke
               er tilsluttet til en trykknap, og den fjernstyres af lysdæmper-1.
Efter parringen kan du styre lysdæmper-2 fra lysdæmper-1.
- 
                     
Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske trykknap på lysdæmper-1 hurtigt efter hinanden.
 - 
                     
Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-2 efter hinanden på lysdæmperen.
 
Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af trykknappen.
Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.| Trykknapstyring | Belastning | 
| Venstre trykknap (forbundet til klemme 1) | Lys 1 | 
| Højre trykknap (forbundet til klemme 2) | Lys 2 | 
- 
                  
Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.
BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper. 
Scenarie 2: Begge lysdæmpere er
               tilsluttet til deres respektive trykknapper.
Efter
               parring kan lysdæmperne styres omvendt. Det betyder lysdæmper-1 kan
               styre lysdæmper-2 og lysdæmper-2 kan
               styre lysdæmper-1.
- 
                     
Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske trykknap på lysdæmper-2 hurtigt efter hinanden.
 - 
                     
Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-1 efter hinanden på lysdæmperen.
 
Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af den mekaniske trykknap.
Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.
| Trykknapstyring | Belastning | 
| Lysdæmper 1 | |
| Venstre trykknap (forbundet til klemme 1) | Lys 1 | 
| Højre trykknap (forbundet til klemme 2) | Lys 2 | 
| Lysdæmper 2 | |
| Venstre trykknap (forbundet til klemme 1) | Lys 2 | 
| Højre trykknap (forbundet til klemme 2) | Lys 1 | 
- 
                  
Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.
BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper. 
 FARE