DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Trykknappen scenariestyring

Tildel et scenarie, eller opret et nyt scenarie til både det korte tryk og det lange tryk på trykknapkontakten.
  1. Vælg Scenarie i rullemenuen, og tryk derefter på Kort tryk (A).
  2. Vælg, om der er et eksisterende scenarie, og tryk derefter på Vælg scenarie eller tryk på Opret et scenarie for at oprette et nyt scenarie.
    Klik på følgende link for at få en detaljeret beskrivelse af, hvordan du opretter et nyt scenarie, Oprettelse af et scenarie.
  3. Når du har valgt scenariet, skal du trykke på tilbage-ikonet (B) for at vende tilbage til siden for scenariekonfiguration.
    Du vil nu se, at funktionen Kort tryk er konfigureret med et scenarie. Følg den samme procedure for funktionen Langt tryk.

Ændring og ophævelse af binding af scenarie

  1. Tryk enten på Kort tryk eller Langt tryk på siden for styring af scenarier.
  2. Vælg følgende indstillinger for at ændre eller ophæve bindingen af scenariet.
    • Ændring: Tryk på det scenarie, du vil konfigurere for funktionen Kort tryk eller Langt tryk, og tryk derefter på Vælg scenarie.
      TIP: Scenariet med en grøn markering er det aktuelt valgte scenarie. Tryk på et andet scenarie for at foretage ændringer.
    • Ophævelse af binding: Tryk på det scenarie, hvor du vil ophæve bindingen til funktionen Kort tryk eller Langt tryk, og tryk derefter på Vælg scenarie.
      TIP: Scenariet med en grøn markering er det aktuelt valgte scenarie. Tryk på scenariet med den grønne markering for at ophæve bindingen.
  3. Tryk på Ja, jeg er sikker for at bekræfte og anvende ændringerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?