DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Parring af trådløs afbryder med multiwire-mikromodullysdæmper

Forudsætninger: Når lysdæmperen tilsluttes de mekaniske trykknapper, skal du sørge for, at klemme 1 på lysdæmperen er forbundet med den venstre mekaniske trykknap, og klemme 2 på lysdæmperen er forbundet med den højre mekaniske trykknap.
  1. Tryk kort på den øverste trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse kontakt.
    Statuslysdioden blinker grønt.

  2. ADVARSEL
    FARE FOR ELEKTRISK STØD
    • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
    • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    Følg en af valgmulighederne for at parre lysdæmperen:
    • Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på lysdæmperen.
    • Tryk kortvarigt på den venstre trykknap (forbundet til klemme 1) 5 gange hurtigt efter hinanden.
    Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperen.
    BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret usynligt, er statuslysdioden ikke synlig.

    Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Status-lysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og lysdæmperen. Lysdæmperen kan nu styres af den trådløse kontakt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?