DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Indstilling af dæmpningstilstand

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du administrere lysdæmpertilstandene og -indstillingerne.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Puck lysdæmper > Dæmpningstilstand (A), og vælg en af følgender optioner, og tryk på Færdig.
    • RC-tilstand: Når forskellige belastningsttyper er tilsluttet til lysdæmperen.
    • RL-LED-tilstand: Når en lysdiode er tilsluttet til lysdæmperen. Vælg kun denne tilstand, hvis lysdioden ikke fungerer korrekt i RC-tilstand. Hvis du f.eks. har problemer med flakkende lys, skal du ændre dæmpningstilstanden til RL-LED for at forbedre dæmpningskvaliteten.
      BEMÆRK: RL-LED-tilstand bruger 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af lysdæmperen, se Tekniske data.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?