DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Parring af enheden med Wiser Hub

Brug Wiser Home-appen til at parre din lysdæmper med Wiser Hub for at få adgang til og styre lysdæmperen.
  1. På Hjem skærm skal du trykke på > Enhed > > Lys > Micromodule Dimmer.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Lys > Micromodule.
  2. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 3.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  3. Tryk på Næste, og udfør en af følgende handlinger for at tilføje enheden:
    • Tryk kortvarigt på indstillingsknappen (indstilling/nulstilling) 3 gange (<0,5 sek.) på lysdæmperen med en skruetrækker.
    • Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknap (forbundet med klemme 1 på lysdæmperen) 3 gange.
    Lysdioden blinker orange.
    BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag trykknappen, er statuslysdioden ikke synlig.
  4. Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt. I appen kan du også se, at enheden er tilsluttet.
    Efter et par sekunder angiver en lysdiode, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med hubben.

    BEMÆRK: Hvis lysdioden blinker grønt og rødt, skal du se instruktionerne ved at trykke på linket Blinker LED'en ikke gult?.
  5. Tryk på for at indtaste navnet på enheden.
  6. Tryk på Næste, og tilordn enheden til et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Indsend.
    VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere enhedsindstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.

    Når du har parret enheden, vises en successkærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk på for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Kom i gang med at bruge din enhed: Tryk på for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Successkærmen vises kun, hvis du er logget ind som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den nyligt tilføjede enhed på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?