DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configuración del modo de regulación

Con la aplicación Wiser Home puede gestionar los modos y ajustes del regulador.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador > Modo de regulación (A), seleccione una de las siguientes opciones y pulse Hecho.
    • Modo RC: Cuando se conectan diferentes tipos de carga al regulador.
    • Modo RL-LED: Cuando se conecta un LED al regulador. Seleccione este modo solo si el LED no funciona correctamente en el modo RC. Por ejemplo, si tiene problemas con el parpadeo de la luz, cambiar el modo de regulación a RL-LED mejora la calidad de la regulación.
      NOTA: El modo RL-LED utiliza el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del regulador, consulte Datos técnicos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.