DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Tryckknappsscenariestyrning

Tilldela ett ögonblick eller skapa ett nytt ögonblick för både den korta och långa tryckningen på tryckknappsbrytaren.
  1. Välj Scenario från rullmenyn och tryck sedan på Kort tryckning A).
  2. Välj om det finns ett befintligt scenario och tryck sedan på Välj scenario eller tryck på Skapa ett scenario för att skapa ett nytt scenario.
    Klicka på följande länk om du vill läsa mer om hur du skapar ett nytt scenario, Skapa ett scenario.
  3. När du väljer tidpunkt trycker du på bakåtikonen (B) för att återgå till sidan för konfiguration av scenarion.
    Du kommer nu att se att funktionen Kort tryckning konfigureras med ett scenario. Följ samma procedur för funktionen Lång tryckning.

Ändra och koppla bort ett scenario

  1. På sidan för konfiguration av scenarion trycker du på antingen Kort tryckning eller Lång tryckning.
  2. Välj följande alternativ för att ändra eller lösa upp scenariot.
    • Ändra: Tryck på det scenario du vill konfigurera för kort eller lång tryckning och tryck sedan på Välj scenario.
      FÖRSLAG: Scenariot med en grön bock är det markerade scenariot, tryck på ett annat scenario för att göra ändringar.
    • Koppla bort: Tryck på det scenario du vill koppla bort för kort eller lång tryckning och tryck sedan på Välj scenario.
      FÖRSLAG: Scenariot med en grön bock är det valda scenariot. Tryck på scenariot med den gröna bocken för att låsa upp det.
  3. Tryck på Ja, jag är säker för att bekräfta och tillämpa ändringarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?