DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Parkoppla Wiser trådlös omkopplare med flertrådig dimmerpuck LED

Förutsättningar: När du ansluter dimmern till de mekaniska tryckknapparna ser du till att dimmerns terminal 1 är kopplad till den vänstra mekaniska tryckknappen och att dimmerns terminal 2 är kopplad till den högra mekaniska tryckknappen.
  1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på trådlös omkopplare.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

  2. VARNING
    RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
    • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
    • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
    Följ något av alternativen för att parkoppla dimmern:
    • Tryck kort 5 gånger på inställnings-/återställningsknappen på dimmern.
    • Tryck kort på vänster tryckknapp (ansluten till terminal 1) 5 gånger i snabb följd.
    Statuslysdioden blinkar grönt på dimmern.
    OBS: Om dimmern sitter bakom den mekaniska tryckknappen är statuslysdioden inte synlig.

    Ljuset som är anslutet till dimmern blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på trådlös omkopplare och dimmern. Dimmern kan nu styras med trådlös omkopplare.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?