DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.
  1. Tryck snabbt på knappen Set (inställning/återställning) 3 gånger (< 0,5 s) och sedan länge på knappen Set (inställning/återställning) en gång (>10 s).
    eller
    Tryck snabbt på den mekaniska tryckknappen-1 3 gånger och tryck sedan på tryckknappen en gång i 10 s.

  2. Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött, släpp då tryckknappen.
    OBS: Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.
      Lysdioden slutar blinka när enheten har återställts.
      Enheten startas om och blinkar grönt i några sekunder.
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Var det här till hjälp?