Dépannage
|
Symptôme |
Cause possible |
Solution |
|---|---|---|
|
L’écran Thermostat d’ambiance n’affiche rien. |
Les batteries peuvent être faibles ou vidées |
|
|
Impossible de régler la température ambiante |
Le signal de la Passerelle Wiser est faible ou n’est pas connecté au réseau Wi-Fi. |
Rechercher un signal Wi-®Fi. |
|
Impossible de définir la température ambiante avec l’application, les commandes sont désactivées. |
Vérifier les détails de la pièce uniquement si le thermostat d’ambiance est seul dans la pièce et si la passerelle n’est pas connectée au relais de chaudière. |
Ajouter un dispositif de chauffage à cette pièce permettra de commander la température. |