DUG_Raumthermostat_WH-09

Fehlerbehebung

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Der Raumthermostat-Bildschirm erscheint leer.

Die Batterien sind schwach oder entleert

Batterien austauschen.

Die Raumtemperatur kann nicht eingestellt werden

Das Wiser-Hub-Signal ist schwach oder keine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk.

Überprüfen Sie, ob ein WLAN®-Signal vorliegt.

Die Raumtemperatur kann nicht eingestellt werden, die Steuerung ist deaktiviert.

Prüfen Sie die Raumdetails nur, wenn sich der Raumthermostat allein im Raum befindet und der Hub nicht mit dem Boilerrelais verbunden ist.

Wenn Sie diesem Raum ein Heizgerät hinzufügen, kann die Temperatur geregelt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?