DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez identifier un thermostat d’ambiance à partir des autres appareils disponibles dans la pièce.
Pour identifier le thermostat d’ambiance :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Thermostat d’Ambiance > Identification (A).
    NOTE:
    • Cette fonction affiche un point d’exclamation sur l’écran Thermostat d’ambiance, afin que vous puissiez identifier l’appareil actuel. L’affichage d’un point d’exclamation sur l’écran Thermostat d’ambiance peut prendre jusqu’à une minute.

    • Le thermostat d’ambiance affiche un point d’exclamation jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?