DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Réinitialisation de l’appareil

Le thermostat d’ambiance peut être réinitialisé manuellement à tout moment, p. ex. en cas de remplacement de la passerelle. Pour retirer l'appareil d'un système de chauffage et joindre un autre système.
Pour réinitialiser le thermostat d’ambiance :
  1. Retirez les piles et réinsérez-les.
  2. Lorsque l’écran de démarrage « Wiser » apparaît, appuyez simultanément sur les boutons + et - pendant 20 secondes jusqu’à ce que l’unité redémarre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?