DUG_Raumthermostat_WH-09

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) ist ein intelligenter persönlicher Assistent, der von Amazon™ entwickelt wurde und zur Sprachinteraktion fähig ist.

Gängige Wiser-Befehle für Alexa

  • Geräte suchen: „Alexa, suche die Geräte“

  • Temperatur verringern: „Alexa, verringere die Temperatur im Obergeschoss um 4 Grad“

  • Temperatur erhöhen: „Alexa, erhöhe die Temperatur im Obergeschoss um 3 Grad“

  • Temperatur einstellen: „Alexa, stelle das Obergeschoss auf 20 Grad ein“

  • Temperatur abrufen: „Alexa, was ist die Temperatur im Obergeschoss?“

  • Sollwert abrufen: „Alexa, worauf ist das Obergeschoss eingestellt?“


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?