DUG_Raumthermostat_WH-09

Zurücksetzen des Gerätes

Der Raumthermostat kann jederzeit manuell zurückgesetzt werden, z. B. wenn der Hub ausgetauscht wird. Zum Entfernen des Geräts aus einem Heizsystem und zum Anschluss an ein anderes System.
So setzen Sie den Raum-Thermostat zurück:
  1. Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein.
  2. Wenn der Startbildschirm „Wiser“ angezeigt wird, drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig 20 Sekunden lang, bis das Gerät neu startet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?