DUG_Raumthermostat_WH-09

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie einen Raumthermostat aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie den Raumthermostat:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Raum-Thermostat > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Diese Funktion zeigt ein Ausrufezeichen auf dem Raumthermostat-Bildschirm an, sodass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis ein Ausrufezeichen auf dem Raumthermostat-Bildschirm angezeigt wird.

    • Der Raumthermostat zeigt ein Ausrufezeichen an, bis Sie auf OK tippen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?