DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Konfiguration af enheden

VIGTIG: Temperaturdataene fra sensoren anvendes som input for rummets opvarmningssystem. Hvis et rum har flere temperaturmålere (rumtermostat, tilsluttet termostat (2A eller 16A) eller temperatur- og fugtsensor), beregner systemet den gennemsnitlige temperatur, der er målt af enhederne, for at styre opvarmningen baseret på den samlede temperatur i rummet.
For flere oplysninger henvises til Indstilling af enheden som temperaturkilde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?