DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Configuración del dispositivo

IMPORTANTE: Los datos de temperatura del sensor se utilizarán como entrada para el sistema de calefacción de la sala. Si una habitación dispone de varios dispositivos de medición de la temperatura (termostato de habitación, Termostato conectado de (2A o 16A), o Sensor de temperatura y humedad), el sistema calcula la temperatura media medida desde los dispositivos para controlar la calefacción en función de la temperatura global de la habitación.
Para más detalles, consulte la Configuración del dispositivo como fuente de temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?