DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Tilknytning af en kanal til rummet

Med Wiser Home-appen kan du tildele en gulvvarmekanal til rummet for at styre temperaturen.
Vælg en eller flere kanaler afhængigt af størrelsen på dit rum eller antallet af monterede termiske aktuatorer (f.eks. for et lille rum: kanal 5 eller 6, et stort rum: kanal 1 eller 2).
  • Kanal 1 og 2 kan udstyres med 4x termiske aktuatorer hver.

  • Kanal 3 og 4 kan udstyres med 2x termiske aktuatorer hver.

  • Kanal 5 og 6 kan udstyres med 1x termisk aktuator hver.

  1. Tryk på Hjem-skærmen.

  2. Tryk på Enheder > Gulvvarme

  3. Tryk på Kanalkonfiguration og vælg den kanal, til hvilken du vil tilknytte et rum.

  4. Vælg et eksisterende rum på listen eller indtast Navn på nyt rum, og tryk derefter på Send

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?