DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Indstilling af grænse for gulvsensoren

Med appen Wiser Home kan du indstille grænsen for gulvvarmesensoren.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Gulvvarme
  3. Vælg følgende:
    • Øvre grænse for gulvsensor: for at indstille den øvre temperaturgrænse for gulvsensoren.
    • Nedre grænse for gulvsensor: for at indstille den nedre temperaturgrænse for gulvsensoren.
    BEMÆRK:
    • Den øvre temperaturgrænse for gulvsensoren skal være højere end den nedre temperaturgrænse.

    • Den nedre temperaturgrænse for gulvsensoren skal være lavere end den øvre temperaturgrænse.

    • UHF-sætpunktstemperaturen er fra 18 °C til 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?