Oprettelse af en automatisering
- Tryk på
på Hjem-skærmen.
- Gå til Automatisering >
for at oprette en automatisering.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer. - Tryk på Hvis (A) og vælg
én af følgende betingelser (B):
- Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
- Enhver tilstand: Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.
- Tryk på Tilføj betingelser, og vælg en af følgende (C):
- Ændring af enhedens status: Vælg en enhed for at aktivere automatisering.
- Væk-tilstand: Aktivér/deaktivér
væk-tilstand for at udløse en handling.
TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller lukke jalousiet osv. Se systembrugervejledningen for mere information om Væk-tilstand .
- Tryk på Ændring af enhedens status > Temperatur-/fugtighedssensor > Temperatur. Indstil temperaturen med skyderen (D), og
vælg betingelsen (E) (mindre end/mere end), og tryk derefter
på indstil.BEMÆRK: Når skyderen er indstillet til bunden for automatiseringen, aktiveres frostbeskyttelsestilstanden automatisk ved starten af automatiseringen. I denne tilstand holder systemet rumtemperaturen på 5 °C for at forhindre frysning.
- For at indstille et bestemt tidspunkt for automatiseringen
skal du trykke på Hvornår > Tilføj tid og vælge én af følgende
(F):
- Specifikt tidspunkt på dagen: Solopgang, solnedgang, brugerdefineret.
- Tidsrum: Dag, nat, brugerdefineret.
- Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på Så > Tilføj en handling og vælge én af følgende (G):
- Styr en enhed: Vælg en enhed, som du vil aktivere.
- Send besked: Slå notifikationen til for automatiseringen.
- Aktivér et scenarie: Vælg det scenarie, som du vil udløse.
-
Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.
- Tryk på Styr en enhed > Opvarmning, og vælg én af følgende (H):
- Boost: Indstil varigheden til at øge temperaturen med 2 °C.
- Sætpunkt: Indstil den ønskede temperatur.
- Tryk på Sætpunkt, indstil den ønskede temperatur ved hjælp af den lodrette skyder (I), og tryk derefter på Indstil.
- Indtast navnet på automatiseringen (J).
- Tryk på Gem.
Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen Automatisering.