Indstilling af rumtemperaturen med appen
Forudsætning: Tilføj en Wiser rumtermostat eller Wiser temperatur-/fugtsensor i det samme rum, hvor enheden er placeret.
Sådan justeres, indstilles eller boostes rumtemperaturen:
-
På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller den rumfane, i hvilken enheden er placeret.
-
Brug skyderen til højre på skærmen for at justere temperaturen.
TIP: Du kan også justere rumtemperaturen:-
Ved at trykke på
eller
på fanen Styring i
Opvarmningssektionen i det pågældende rum for at justere temperaturen.
-
Når du føjer det til dine favoritter. Få mere at vide om Favoritter under emnet Administration af favoritter i den pågældende systembrugervejledning.
BEMÆRK: Hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet, vises fanen Styring ikke. Der er adgang til alle funktioner via Hjem-skærmen.Tryk på
for at indstille boost-tiden.
VIGTIG:-
Når boost-tiden er indstillet, øges indstillingstemperaturen automatisk med 2 °C i den indstillede boost-tid. Når boost-tiden er gået, skiftes tilbage til indstillingstemperaturen i den aktuelle planlagte begivenhed eller til den tidligere indstillingstemperatur.
-
Ved at flytte skydereguleringen til bunden af bjælken aktiveres Frostbeskyttelse. I denne tilstand holder systemet rumtemperaturen konstant på 5 °C for at forhindre frysning.
-
-
angiver, at rumtemperaturen er under den ønskede temperatur (indstillingspunkt), så opvarmningen er tændt.
-
angiver, at rumtemperaturen er over den ønskede temperatur (indstillingspunkt), så opvarmningen er slukket.
-
angiver, at rumtemperaturen er højere end den ønskede temperatur (indstillingspunkt), så kølingen er tændt.
-
angiver, at rumtemperaturen er lavere end den ønskede temperatur (indstillingspunkt), så kølingen er slået fra.
-
/
angiver, at gulvtemperatursensoren er konfigureret, og at gulvgrænseikonerne vises, når de øvre/nedre grænser er nået.