DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Parring af enheden med Wiser-hubben

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du parre din gulvvarme med en Wiser Hub for at få adgang til og styre gulvvarmen.
VIGTIG: Sørg for, at alle gulvvarmeenheder er kabelforbundne og tændt, før du fortsætter.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > og tryk på Klima > Gulvvarmestyring.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring og trykke på > > Klima > Gulvvarmestyring.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Når enheden er valideret, skal du trykke på Næste.
  5. Tryk på, og hold opsætningsknappen nede, indtil lysdioden blinker grønt.
    Vent et par sekunder, indtil appen bekræfter, at gulvvarmen er tilsluttet.
  6. Indtast enhedens navn og tryk på Send for at afslutte parringsprocessen, hvis gulvvarmesystemet er uden køleindgang.
    Hvis gulvvarmesystemet er med køleindgang, skal du trykke på Næste og fortsætte med nedenstående trin.
    UFH-system uden køleindgang UFH-system med køleindgang
  7. Tænd for drejeknappen Køleindgang for at bruge kølefunktionerne i app'en, såsom muligheden for at indstille et køleskema.
    VIGTIG: Spring trin 8 over, hvis du bruger en Wiser Hub. Hvis du bruger en Wiser HubR, skal du gå til trin 8.
    Wiser Hub Wiser HubR
  8. Tryk på kedelkontakt for at vælge den tilsluttede relætype.
    TIP: Hvis UFH styrer kedlen direkte, skal du vælge "UFH-relæ" som indstilling for kedelkontakt.
    Hvis kedlen styres af en Wiser Hub med relæ, skal du vælge Wiser Hub Relay som indstilling for denne funktion.
  9. Tryk på Send for at afslutte parringsprocessen.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

Gulvvarmen er nu opført på listen under fanen Styring under fanen Alle og under de specifikke rumfaner.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?