DUG_Fördelarpanel golvvärme_WH-07

Ställa in golvsensorns placering

Med appen Wiser Home kan du ställa in golvsensorns placering.

Förutsättning: Tilldela kanal till rummet.

Så här ställer du in golvsensorns placering:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Golvvärme > Placering av golvsensor (A) för att välja Ej tilldelad eller välj det rum där golvsensorn är ansluten.
  3. Tryck på OK
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?