DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Ställa in rumstemperaturen med appen

Med appen Wiser Home kan du justera, ställa in eller öka rumstemperaturen.

Förutsättning: Lägg till en Wiser rumstermostat/Wiser temperatur och luftfuktighetssensor i samma rum där enheten finns.

För att justera, ställa in eller öka rumstemperaturen:

  1. På fliken Kontroll trycker du på Alla enheter eller den rumsflik där enheten finns.

  2. Använd skjutreglaget till höger på skärmen för att justera temperaturen.

    FÖRSLAG: Du kan även justera rumstemperaturen:
    • Genom att trycka på eller på fliken Kontroll i avsnittet Uppvärmning i det berörda rummet för att justera dess temperatur.

    • När du lägger till den bland dina Favoriter. Mer information om Favoriter finns i avnsittet Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.

    OBS: Om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet kommer fliken Kontroll inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via startskärmen.

    Tryck på för att ställa in ökningstiden.

    VIKTIG: När ökningstiden är inställd ökar börvärdet automatiskt med 2 °C för den inställda ökningstiden. När ökningstiden är över återgår börvärdestemperaturen till den aktuella schemalagda händelsen eller till föregående börvärdestemperatur.

OBS:
  • visar att rumstemperaturen är lägre än den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen på.

  • visar att rumstemperaturen ligger över den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är värmen av.

  • visar att rumstemperaturen är högre än den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är kylningen på.

  • visar att rumstemperaturen är lägre än den önskade temperaturen (börvärdet) och därför är kylningen av.

  • / indikerar att golvtemperatursensorn är konfigurerad och när de övre/nedre gränserna uppnås visas golvets ikoner på skärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?