DUG_Fördelarpanel golvvärme_WH-07

Installera enheten

Se installationsanvisningarna som medföljer denna produkt.

Följande komponenter krävs för att installera ett Wiser vattenburet golvvärme-system:

  • Wiser fördelarpaneler

  • Wiser-hubb

  • Wiser rumstermostat eller Wiser temperatur och luftfuktighetssensor

OBS:
  • Systemet kan installeras utan anslutning till en Wi-Fi-router.

  • Vid användning av utförandet Golvvärme uppvärmning/kylning 24 V ser du till att den är ansluten till en 24 V 2,2 A-strömförsörjning (ingår ej)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?