DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla golvvärmen med Wiser-hubben för att komma åt och styra golvvärmen.
VIKTIG: Se till att alla golvvärmeenheter är anslutna och strömsatta innan du fortsätter.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > och tryck på Klimat > Anslutningsremsa under golvet.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken Kontroll > > Klimat > Anslutningsremsa under golvet.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. När enheten har validerats trycker du på Nästa.
  5. Håll in inställningsknappen tills lysdioden blinkar grönt.
    Vänta några sekunder tills appen bekräftar att golvvärmen är ansluten.
  6. Ange Enhetens namn och tryck på Skicka för att slutföra parkopplingsprocessen om golvvärmesystemet är utan kylingång.
    Om golvvärmesystemet har kylingång trycker du på Nästa och fortsätter med stegen nedan.
    Golvvärmesystem utan kylingång Golvvärmesystem med kylingång
  7. Slå på växlingsreglaget Kylingång för att använda kylningsfunktioner i appen, till exempel möjligheten att ställa in ett kylningsschema.
    VIKTIG: Hoppa över steg 8 om du använder Wiser-hubben. Om du använder Wiser HubR fortsätter du till steg 8.
    Wiser-hubb Wiser HubR
  8. Tryck på Kontakt för vattenuppvärmning för att välja typ av anslutet relä.
    FÖRSLAG: Om golvvärme direkt styr värmepannan väljer du ”Golvvärmerelä” som alternativ för kontakt med varmvattenberedaren.
    Om varmvattenberedaren styrs av en Wiser-hubb med relä väljer du Wiser-hubbrelä för detta alternativ.
  9. Tryck på Skicka för att slutföra parkopplingsprocessen.
Golvvärmen är nu listad på fliken Kontroll under fliken Alla och de specifika rumsflikarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?