DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Ställa in golvsensorns gräns

Med Wiser Home-appen kan du ställa in golvsensorns gräns för golvvärme.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Golvvärme
  3. Markera följande:
    • Golvsensor övre gräns: för att ställa in övre temperaturgräns för golvsensorn.
    • Golvsensor nedre gräns: för att ställa in nedre temperaturgräns för golvsensorn.
    OBS:
    • Golvsensorns övre gränstemperatur ska vara högre än den nedre gränstemperaturen.

    • Golvsensorns nedre gränstemperatur ska vara lägre än den övre gränstemperaturen.

    • Golvvärmens börtemperatur varierar mellan 18 °C och 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?