DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Möjliggöra kylingång

Med Wiser Home-appen kan du aktivera kylingång för golvvärme för att använda kylningsfunktioner i appen, till exempel möjligheten att ställa in ett kylningsschema.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Golvvärme
  3. Slå på växlingsreglaget Kylingång.
    VIKTIG: Om golvvärmekanalen har tilldelats någon av följande uppvärmningsanordningar ser du till att växlingsreglaget Rumsinställning > Uteslut från kylning är PÅ. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen.
    • Ansluten termostat 2 A (för förinställningarna P1 och P2)

    • Ansluten termostat 16 A (för alla förinställningar)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?