DOCA0220FR-01

Historique des alarmes

Description générale

Les registres d'historique des alarmes décrivent les 10 dernières alarmes déclenchées. Le format de l'historique des alarmes correspond à une série de dix enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 15 registres décrivant une alarme.

Le registre 9300 renvoie le nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO). Le registre 9301 renvoie la valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes.

Exemple :

Si le registre 9300 = 10 et le registre 9301 = 3, la dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 3.

Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 2.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x2453

9300

L

INT16U

0-10

P

Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO)

0x2454

9301

L

INT16U

0-9

P

Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes

Nombre d'enregistrements

Une requête de lecture de 15 x (n) registres est nécessaire pour lire n enregistrements d'alarme, où 15 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.

Par exemple, une requête de lecture de 15 x 3 = 45 registres est nécessaire pour lire 3 enregistrements d'alarme de l'historique des alarmes :

  • Les 15 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'alarme.

  • Les 15 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'alarme.

  • Les 15 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'alarme.

Adresse

Registre

Description

0x2455–0x2463

9302-9316

Enregistrement d'alarme 0

0x2464–0x2472

9317-9331

Enregistrement d'alarme 1

0x2473–0x2481

9332-9346

Enregistrement d'alarme 2

0x2482–0x2490

9347-9361

Enregistrement d'alarme 3

0x2491–0x249F

9362-9376

Enregistrement d'alarme 4

0x24A0–0x24AE

9377-9391

Enregistrement d'alarme 5

0x24AF–0x24BD

9392-9406

Enregistrement d'alarme 6

0x24BE–0x24CC

9407-9421

Enregistrement d'alarme 7

0x24CD–0x24DB

9422-9436

Enregistrement d'alarme 8

0x24DC–0x24EA

9437-9451

Enregistrement d'alarme 9

Enregistrement d'alarme

Une requête de lecture de 15 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'alarme.

L'ordre et la description des registres des enregistrements d'alarme sont les mêmes que ceux de l'enregistrement d'alarme 0 :

Enregistrement d'alarme 0

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P

Description

0x2455–0x2458

9302-9305

L

XDATE

P

Date de l’alarme

0x2459

9306

L

INT16U

P

Code d'alarme

0x245A–0x245B

9307-9308

L

MOD10000

P

Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation de l'alarme

0x245C

9309

L

INT16U

P

Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué l'activation de l'alarme

0x245D

9310

L

INT16U

0-16000

P

Courant d'alarme sur phase  1 (1)

0x245E

9311

L

INT16U

0-16000

P

Courant d'alarme sur phase  2 (1)

0x245F

9312

L

INT16U

0-16000

P

Courant d'alarme sur phase  3 (1)

0x2460

9313

L

INT16U

0-16000

P

Courant d'alarme sur neutre (1)

0x2461–0x2462

9314-9315

L

P

Informations supplémentaires selon le type d'alarme

0x2463

9316

Réservé

(1) Exprimé sous la forme de dixièmes de In (courant nominal).

Codes d'alarme

Code d'alarme

Description

1013 (0x03F5)

Alarme de protection Long retard

1014 (0x03F6)

Alarme de protection Terre

1015 (0x03F7)

Alarme de protection différentielle

1016 (0x03F8)

Déséquilibre de courant

1017 (0x03F9)

Demande maximum I1

1018 (0x03FA)

Demande maximum I2

1019 (0x03FB)

Demande maximum I3

1020 (0x03FC)

Demande maximum IN

1021 (0x03FD)

Sous-tension

1022 (0x03FE)

Surtension

1023 (0x03FF)

Déséquilibre de tension

1024 (0x0400)

Réservé

1025 (0x0401)

Puissance déwattée

1026 (0x0402)

Sous-fréquence

1027 (0x0403)

Surfréquence

1028 (0x0404)

Rotation des phases

1029 (0x0405)

Délestage de charge en courant

1030 (0x0406)

Délestage de charge en puissance

1031–1099 (0x0407–0x044B)

Réservé

1100 (0x044C)

Système alimenté/réinitialisé

1101-1105 (0x044D–0x0451)

Réservé

1106 (0x0452)

Perte de la date et de l'heure

1107–1114 (0x0453–0x045A)

Réservé

1115 (0x045B)

Niveau de batterie faible

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?