Historial de alarmas
Descripción general
Los registros del historial de alarmas describen las últimas diez alarmas detectadas. El formato del historial de alarmas corresponde a una serie de diez registros guardados en una pila FIFO (primero en entrar, primero en salir). El último registro borra el más antiguo. Cada registro está compuesto por quince registros que describen una alarma.
El registro 9300 devuelve el número de alarmas registrado en el historial de alarmas (FIFO). El registro 9301 devuelve el valor del señalador de la última alarma registrada en el historial de alarmas.
Ejemplo:
Si el registro 9300 = 10 y el registro 9301 = 3, la última alarma registrada es el registro de alarma 3.
En este caso, el último y único es el registro de alarma 2.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2453 |
9300 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-10 |
P |
Número de alarmas registradas en el historial de alarmas (FIFO) |
|
0x2454 |
9301 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-9 |
P |
Valor del señalador de la última alarma registrada en el historial de alarmas |
Número de registro
Se necesita una solicitud de lectura de 15x(n) registros para leer n registros de alarma, donde 15 es el número de registros de cada registro de disparo.
Por ejemplo, una solicitud de lectura de 15x3 = 45 registros requiere leer tres registros de alarmas del historial de alarmas:
-
Los quince primeros registros describen el primer registro de alarma.
-
Los quince registros siguientes describen el segundo registro de alarma.
-
Los últimos quince registros describen el tercer registro de alarma.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x2455-0x2463 |
9302-9316 |
Registro de alarma 0 |
|
0x2464-0x2472 |
9317-9331 |
Registro de alarma 1 |
|
0x2473-0x2481 |
9332-9346 |
Registro de alarma 2 |
|
0x2482-0x2490 |
9347-9361 |
Registro de alarma 3 |
|
0x2491-0x249F |
9362-9376 |
Registro de alarma 4 |
|
0x24A0–0x24AE |
9377-9391 |
Registro de alarma 5 |
|
0x24AF–0x24BD |
9392-9406 |
Registro de alarma 6 |
|
0x24BE–0x24CC |
9407-9421 |
Registro de alarma 7 |
|
0x24CD–0x24DB |
9422-9436 |
Registro de alarma 8 |
|
0x24DC–0x24EA |
9437-9451 |
Registro de alarma 9 |
Registro de alarma
Se necesita una solicitud de lectura de quince registros para leer un registro de alarma.
El orden y la descripción de los registros de registro de alarma son los mismos que los del registro de alarma 0:
|
Registro de alarma 0 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|
0x2455-0x2458 |
9302-9305 |
L |
– |
– |
XDATE |
– |
P |
Fecha de la alarma |
|
0x2459 |
9306 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Código de alarma |
|
0x245A-0x245B |
9307-9308 |
L |
– |
– |
MOD 10000 |
– |
P |
Valor de la configuración de protección que provocó la activación de la alarma |
|
0x245C |
9309 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Valor del temporizador que provocó la activación de la alarma |
|
0x245D |
9310 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
Fase de corriente de la alarma 1 (1) |
|
0x245E |
9311 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
Fase de corriente de la alarma 2 (1) |
|
0x245F |
9312 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
Fase de corriente de la alarma 3 (1) |
|
0x2460 |
9313 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-16000 |
P |
Corriente del neutro de la alarma (1) |
|
0x2461-0x2462 |
9314-9315 |
L |
– |
– |
– |
– |
P |
Información adicional en función del tipo de alarma |
|
0x2463 |
9316 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Expresado como x 0,1 de In (corriente nominal). |
||||||||
Códigos de alarma
|
Código de alarma |
Descripción |
|---|---|
|
1013 (0x03F5) |
Alarma de protección de largo retardo |
|
1014 (0x03F6) |
Alarma de protección de defecto a tierra |
|
1015 (0x03F7) |
Alarma de protección de diferencial |
|
1016 (0x03F8) |
Desequilibrio de corriente |
|
1017 (0x03F9) |
Demanda máxima de I1 |
|
1018 (0x03FA) |
Demanda máxima de I2 |
|
1019 (0x03FB) |
Demanda máxima de I3 |
|
1020 (0x03FC) |
Demanda máxima de IN |
|
1021 (0x03FD) |
Infratensión |
|
1022 (0x03FE) |
Sobretensión |
|
1023 (0x03FF) |
Desequilibrio de tensión |
|
1024 (0x0400) |
Reservado |
|
1025 (0x0401) |
Potencia inversa |
|
1026 (0x0402) |
Subfrecuencia |
|
1027 (0x0403) |
Sobrefrecuencia |
|
1028 (0x0404) |
Rotación de fase |
|
1029 (0x0405) |
Descarga de corriente |
|
1030 (0x0406) |
Descarga de potencia |
|
1031–1099 (0x0407–0x044B) |
Reservado |
|
1100 (0x044C) |
Sistema excitado/restablecimiento |
|
1101-1105 (0x044D–0x0451) |
Reservado |
|
1106 (0x0452) |
Pérdida de fecha y hora |
|
1107–1114 (0x0453–0x045A) |
Reservado |
|
1115 (0x045B) |
Batería baja |